欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

硬度计的种类与用途

  • 2023.02.27 15:39:23
  • 米思米
  • 1269

 硬度计

这是用于量化软质物品硬度的设备。
通过同时使用支架,可减少因作业人员而导致的数值误差。

硬度计的种类与用途

用途

橡胶硬度测量。可测量从海绵到塑料的硬度范围。

硬度计的种类与用途

 

最常用于橡胶的,是符合JIS K6253标准的A型硬度计。然而,当硬度计的指示值在10~90之间时,其精度误差最小,所以在测量较硬工件时,假如使用A型硬度计测量时显示出90以上的指示值,则最好改用D型硬度计重新测量。相反,对于读数值低于20的软工件,则应选用C型或E型硬度计。根据工件相应选择最适当的机型非常重要。

【注意事项】
请勿加注润滑油。活动不畅时请用酒精擦掉污垢。请在条件妥当的环境中进行测量。严禁拆解、改造。请定期进行检查及校准。

要点如下!

· 请选择与工件相匹配的设备。
  · 请选择显示类型。(模拟型、数值显示型)

 流量计

这是用于测量流动液体、气体、蒸汽量的设备。

面积式
  (浮子式)流量计

硬度计的种类与用途

 

电子式流量计
  (质量流量控制器/仪表)

硬度计的种类与用途

面积式(浮子式)流量计的原理
将浮子置于上端比下端宽的圆锥形筒(锥形管)中,浮子会因流量大小而上下移动,读取其保持平衡的位置,即可计算出流量。

用途

用于测量液体、气体、蒸汽和冷水机(含有粘土的浑水等含有非定型物质的液体)的流量。

流量的种类

瞬时流量…这是表示某一瞬间有多少流量流过,是进行流量监控和调节所必需的参数。
累计流量…这是表示有多少物质已通过流量计。

体积流量与质量流量
体积流量…许多流量计是设计用于测量物质所占的体积。
质量流量…这是借助温度计和压力表或是密度计的辅助,根据体积流量换算后计算得出。

小知识  关于仪表

水表、煤气表、汽油计量机都是计算累计流量。

【注意事项】
由于这一仪表并非单独工作,而是作为生产线的一部分被组装到其他设备上,因此请在进行管道设计时进行磋商,选择最合适的设备。

要点如下!

· 请确认希望进行流量测量的对象。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities